This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:Fin 引脚的电源

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492, LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/892868/lmx2491-power-for-fin-pin

器件型号:LMX2491
Thread 中讨论的其他器件:LMX2492

大家好、

数据表中仅包含 Fin 引脚的最小和最大功率值、我有三个问题:

1、频率为1.6GHz 时、Fin 引脚的最小功耗是多少?

2. LMX2491是否有与 LMX2492类似的功率与频率关系图?

3.在 LMX2492的图3中、"设计为输入灵敏度的电气规格而不是典型性能图"是什么意思?

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    最小值和最大值 电气特性中指定的 FIN 输入功率是所需的 FIN 输入功率范围。 您的设计应满足这一要求、从而在温度范围内实现稳健运行。 在 LMX2492数据表中、图3显示了在室温下使用一些器件测得的"典型"性能。 同样、您的设计的 Fin 功率应介于-5dBm 和5dBm 之间。