This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:有关数据表中时钟发生器的问题

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/892016/lmk03318-question-about-clock-generator-in-the-datasheet

器件型号:LMK03318

您好!

我正在寻找 LMK03318,我有以下几个问题:

1、此芯片内部是否有默认代码? 因为我看到的数据表如下所示。 请帮帮我。

我注意到、配置 GIPO[0:5]=27、然后按如下所示配置输出频率、这是正确的吗?

OUT0-1=156.25MHz

OUT2-3=100MHz

OUT4=50MHz

Out5=125MHz

OUT6=100MHz

OUT7=25MHz

如上所述、我是否只能使用 SECREF_P/N 作为参考时钟并获得相同的输出频率? 因为我看到启用了 PRIREF 的数据表、如下所示。 我不确定是否将 PRIREF_P/N 引脚留空,这是否正常?

 

 

谢谢你。

此致、

从4月开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、四月、

    我看不到您的图片、但有64页出厂默认值(ROM)。 是的、如果您的意思是 GPIO[5:0]= 27、则列出的输出频率是正确的。  

    是的、只要您使用 XTAL、就只能使用 SECREF、而不能使用 XO、因为 SECREF 配置为 XTAL 输入。 由于 PLL 输入设置为 REFSEL、因此您需要配置 REFSEL 引脚以选择 SECREF (数据表的表3)。

    此致、
    Hao