This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572LP:输入和输出阻抗

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/870154/lmx2572lp-input-and-output-impedance

器件型号:LMX2572LP

您好!

在参考振荡器输入和 RF 输出上的输出阻抗上是否有输入阻抗数据?

数据表(第7.3.1节)简单地说输入为高阻抗、但我看不到给定的值-我可以直接将 TCXO 的输出连接到交流耦合电容器、还是需要某种匹配网络?

射频输出也存在同样的问题。 数据表(第7.3.7节)显示输出阻抗非常小(有多小?) 并可用于驱动50R 负载。 我可以获取缓冲器的输出并驱动50欧姆的线路(通过交流耦合电容器)、还是需要在这里进行某种匹配? 我是驱动单端还是差分信号、这很重要吗? 我以前在级间耦合方面遇到过问题、我真的想确保在设计中使用它之前正确设置。

谢谢、

戈登。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    我们没有有关阻抗的确切数据。

    是的、您可以简单地将 TCXO 输出与 OSCinP 进行交流耦合、并使 OSCinM 保持浮动。 当 OSCin 被驱动为单端或差分时、几乎没有性能差异。  

    类似地、输出可以驱动50Ω Ω 线路和负载、而无需匹配。 未 50Ω 的引脚应通过一个 k Ω 电阻器进行交流耦合接地。 有关详细信息、请参阅图158。