This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:作为输入的脉冲调制100MHz 振荡

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/870383/lmx2595-pulse-modulated-100-mhz-oscillation-as-input

器件型号:LMX2595

尊敬的团队:

我的客户想知道是否可以使用脉冲调制100MHz 振荡作为器件的输入振荡? 它们 希望定期以100MHz 信号发送1毫秒、然后是另一毫秒的停机/关断时间。 重复2毫秒的序列、他们希望使用 LMX2595合成器板再次生成1毫秒的假设18 GHz 信号、然后再生成另一毫秒的下降/关闭时间。

感谢您对此提供的意见。

此致、
Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    只要基准时钟丢失、PLL 就会解锁。 一旦一个有效的基准时钟恢复、PLL 需要一段时间来重新获得锁定。 因此、我认为您的方法不起作用。

    我 µs 打开和关闭输出缓冲器(OUTA_PD、OUTB_PD)、响应时间非常快、应该是几 μ s。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    只要基准时钟丢失、PLL 就会解锁。 一旦一个有效的基准时钟恢复、PLL 需要一段时间来重新获得锁定。 因此、我认为您的方法不起作用。

    我 µs 打开和关闭输出缓冲器(OUTA_PD、OUTB_PD)、响应时间非常快、会是几 μ s。