This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:LMC555不能正常运行

Guru**** 2514845 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/890323/lmc555-lmc555-doesn-t-operate-astable

器件型号:LMC555

我在非稳态模式下使用的是 LMC555、它无法运行。  Vs 为6V、我在控制引脚上测量0.35V。  从方框图中可以看到、唯一的原因可能是芯片内部电阻出现故障。  这是正确的、是唯一替代 LMC555的解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rod、

    如果控制引脚上没有外部负载(除了电容器未损坏)、则控制引脚应为4V。  

    检查所有引脚连接、如果未发现任何问题、请尝试更换 LMC555计时器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ron、

    在不使用 gory 细节使您感到厌烦的情况下、我的导通和锁存电路出现故障、并且它在复位时未施加足够高的电压来开启 LMC555。  我的坏!  但感谢您的帮助。