This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:运行时频率计算。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/890939/lmx2582-runtime-frequency-calculation

器件型号:LMX2582

您好!

我们一直在使用我们的 LMX2582 PLLatium 进行测试、没有任何问题。 现在、我们正在开发一个应用、该应用需要根据运行时参数将合成器设置为特定频率。 PLLatium 是否有一些 API 可用于获取目标频率的配置? 我们是否可以使用任何其他库、源代码或应用程序来实现该目的? 一个 API 来获得针对某些目标频率的配置寄存器值将是理想选择。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedro、

    您可以使用 TICS Pro 来设置配置、然后将所有寄存器导出到.txt 文件中以用于软件开发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    遗憾的是、在用户指定目标频率之前、我们在运行时不知道目标频率。 我们需要一个编程解决方案、如 API。  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedro、

    除了 TICS Pro、我们没有其他支持编程的软件/源代码。