This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:相位噪声

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04826, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/869302/lmk04832-phase-noise

器件型号:LMK04832
主题中讨论的其他器件:LMK04826

您好!

请告知 、在 PLL 旁路模式下、1920MHz 频率下 LMK04832和 LMK04826的附加相位噪声是多少?

我在n`t 表中找不到该值。

谢谢、

阿萨夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有输入时钟相位噪声条件、我们无法分辨缓冲器的额外抖动。

    重点介绍规格。 缓冲器的本底噪声。 这里是 LMK04832或 LMK04826的产品。

     

    由于 我们没有足够的数据、因此仅引用 LMK04832。

    "•超低噪声、2500MHz 时
    –54fs RMS 抖动(12kHz 至20MHz)
    –64fs RMS 抖动(100Hz 至20MHz)
    –157.6dBc/Hz 本底噪声


    超低噪声、3200MHz 时
    –61fs RMS 抖动(12kHz 至20MHz)
    –67fs RMS 抖动(100Hz 至100MHz)
    –156.5dBc/Hz 本底噪声"

    在1920 MHz 时、本底噪声不会比2500 MHz 时的噪声差。 因此、您可以使用-157.6dBc/Hz 来估算基准上的附加抖动。

    对于 LMK04826、缓冲器路径未针对如此高的频率进行优化、本底噪声将比 LMK04832差。

    建议针对您的应用评估 LMK04832。