This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04208EVM:默认配置

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04208, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/891840/lmk04208evm-default-configuration

器件型号:LMK04208EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04208USB2ANY

您好!

我的客户开始评估 LMK04208、并按照 EVM 用户指南的"快速入门说明"进行操作。

现在、它在110MHz 时输出大约正弦波、我认为它是下面的默认条件。

我认为 clkout4应该以245.76MHz 的频率输出 LVDS 信号、如下所示、对吗?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    根据您的设置图像、我认为他们已为 CLKout4正确配置了 TICS Pro 以生成245.76MHz LVDS。 在 POR 之后、器件看起来仍然处于默认状态、因此可能未对其进行编程。 您的客户能否确认 USB2ANY 编程器已连接(TICS Pro 底部的绿条指示"连接模式:USB2ANY")、并且他们正在与 EVM 通信? 快速通信测试是设置用户控制页面中的断电位、并检查电流消耗。 当断电被置位时、电流消耗应该立即减少至~1mA (加上任何外部电流消耗、就像对于板载 VCXO 那样)。

    此致、