This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572EVM:使用斜坡功能实现 EMI 频率步进

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/891682/lmx2572evm-using-ramp-function-for-emi-frequency-stepping

器件型号:LMX2572EVM
主题中讨论的其他器件:LMX2572

客户支持要求我将此问题提交给 E2E -案例 CS0171405。
我想使用 LMX2572评估板作为电磁抗扰度测试的信号源。 我需要以8MHz 的步长从800到3000MHz 步长、并在每个频率上停留5秒。 相位连续性或关系无关紧要。
我认为 TICSPro 中的斜坡功能可用于实现此目的、但我对设置过程不太熟悉。 我已经查看了数据表(8.1.7)和评估板(3.2.2和3.2.3)中的过程。 我认为这将是手动斜坡、但在评估板文档中、我没有看到太多对手动斜坡的引用。
鉴于上述目标、您是否可以为我提供 TICSPro RAMP 菜单的配置值?
谢谢你
此致、
Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    您可以扫描整个频率范围、但会手动更改通道分频器。 您需要执行如下操作:

    将 VCO 设置为3200MHz、将通道分频器设置为4、将 VCO 从3200MHz 扫描到6400MHz:以获得800MHz 至1600MHz 的输出。

    将 VCO 设置为3200MHz、将通道分频器设置为2、将 VCO 从3200MHz 扫描到6000MHz:以获得1600MHz 至3000MHz 的输出。

    您可以使用 LX2592 TICSPro GUI 的"RAMP"选项卡来配置 RAMP、然后点击"Update Ramp GUI"以配置寄存器。 请告诉我、此选项卡上是否有您遇到的任何特定问题。

    另请查看: https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/t/803411 、它解决了类似的情况。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    您的评论与 Dean's 一起让您对一切都有一个大致的了解。 我应该会很高兴。

    谢谢各位先生!

    此致、

    Bob