This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572EVM:LMX2572EVM

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/891776/lmx2572evm-lmx2572evm

器件型号:LMX2572EVM

手动升降- LMX2572EVM。

我想知道如何配置 TICS PRO 以进行手动斜坡。 我需要以序列形式设置三个 CW 频率(4410MHz、4420MHz 和4430MHz)。
每个频率的时间为1秒。  

例如、

有人知道如何解释我吗? 
我不理解 TICS PRO 配置数据表中提到的示例。





谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis、

    如果您还没有找到"8.1.7.1手动斜升模式"部分、请查看该部分。 这是您要引用的示例吗? 另请参阅"7.3.13升降功能"以了解更多信息。

    您能不能澄清什么令人困惑、以便我可以解决这个问题。 一般的想法是、您将起始频率设置为输出、然后根据"表138设置手动斜升。 手动斜升模式编程"、然后在需要递增时在 RampClk 引脚上提供上升沿。 最后、由于您似乎只希望增加频率、因此可以将 RampDir 设置为低电平。

    谢谢、

    Vibhu