This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04616:LMK04616时钟源

Guru**** 2512745 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04616EVM, LMX2594, LMK61E2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/889715/lmk04616-lmk04616-clock-source

器件型号:LMK04616
主题中讨论的其他器件: LMX2594LMK61E2EVM

您好!

我将采用时钟分配设计来实现多个 ADC 逻辑块的同步。  最初、此设计将采用 LMK04616EVM 评估板、该评估板似乎没有板载基准振荡器。

评估板上是否有适合此用途的推荐时钟源。 基准时钟源的频率为100MHz、但也有一定的灵活性。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以订购此 EVM、该 EVM 与 LMX2594随附的参考设计电路板上使用的器件相同。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam、您好!

    我感谢你的答复。  您是否认为 LMK61E2EVM 也是一个不错的选择?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这也应该起作用

    此致、