This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:电源轨纹波或噪声要求

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04828BEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/891601/lmk04828-power-rail-ripple-or-noise-requirements

器件型号:LMK04828

您好!

 

我的客户正在为 LMK04828设计电源树。

为了保持数据表中指定的性能、需要遵循任何电源轨纹波或噪声要求?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    虽然我们没有明确指定电源轨上的任何纹波要求或 PSRR/噪声规格、但我们建议使用具有最小纹波的低噪声 LDO。 LMK04828BEVM 可用作我们建议的 LDO/滤波要求示例、我们已确认可以使用 EVM LDO/滤波方案实现数据表中指定的性能。  

    LMK04828使用多个板载低噪声 LDO。 这些 LDO 通常在高达1MHz 的频率下具有良好的纹波抑制(>40dB)、但在更高的频率下效率会降低。 我们的 EVM 布局结合使用本地旁路电容和铁氧体磁珠、为高频电源噪声增加额外阻抗。  数据表引脚说明提供了有关引脚11和12上强制旁路电容的更多信息。  

    我们强烈建议使用 LDO 而不是开关电源为 LMK04828供电。 如果使用开关电源、则应在低于1MHz 的较低频率下使纹波尽可能小、因为板载低噪声 LDO 具有良好的纹波抑制能力。

    此致、