This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV112:我能否在 EN 和 VDD 之间放置串联电阻器

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/890654/lmv112-can-i-put-series-resistor-between-en-and-vdd

器件型号:LMV112

尊敬的先生:

我在项目中使用 LMV112、应用手册中显示的 EN1和 EN2引脚连接到 VDD。

那么、我要在 EN 和 VDD 以及晶体管之间放置串联电阻器以进行 EN 控制、它是否起作用?

此致、

Vaibhav Rajguru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaibhav、您好!

    串联电阻器的用例是什么? 它上会有多大的压降? LMV112上的 EN 引脚应连接到 VDD、但启用高最小电压的规格为1.2V。如果电阻器会严重降低 VDD 值的电压、则不希望使用电阻器。

    此致、

    Adam