This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:时钟精度计算

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ32000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/890156/bq32000-clock-accuracy-calculation

器件型号:BQ32000

大家好

BQ32000数据表显示、在测试条件 VCC = 3.3V、VBACK = 3V、振荡器打开、TA = 25°C 下、预校准精度为+/- 35ppm

该 ppm 值的含义是什么? 我们如何使用该值进行精度计算?

例如、在  VCC = 3.3V、VBACK = 3V、振荡器打开、TA = 25°C 下运行1周后、Bq32000的精度是多少?  

BR、  

Cagdas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cagdas、

    下面介绍了如何将 ppm 转换为时间:

    35*10^-6 * 3600秒/小时* 24小时/天* 7天/周=+/-221秒(无校准)

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Help Lane

    BR、

    Cagdas