This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:OSC 关闭->测试中

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMK04828, TIDA-01022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/889211/lmx2594-osc-off----on-test

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMK04828TIDA-01022

您好!

考虑 到任何错误、我们的客户执行了一个专门关闭 REF OSC 的测试、并抱怨 OSC 振荡可以重新启动并且仍然失控。
1) 1)是否有办法通过 OSC 关闭->打开返回正常运行?
2) 2) VCO 在失去控制时关断。 是这样吗? 在同一测试中、其他 PLL 返回时不会出现任何问题、并且即使 OSC 关闭(VCO 固定在上限频率)、VCO 也不会停止。

在客户测试中、LMX2594在未复位的情况下无法重新启动。
此致、
Hiroshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    如果参考时钟停止工作、LMX2594将解锁、VCO 频率将关闭、但会有信号输出。 当参考时钟恢复时、我相信它将再次跟踪和锁定。 如果未锁定、再次对 R0进行编程应使其进入锁定状态。 在失去参考时钟后、我从未见过失控。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

    感谢您的支持。

    如果工作正常、则参考时钟是否关闭->打开且无需特殊操作?
    如果我需要写入 R0该怎么办?
    例如、如果环路滤波器设置导致锁定时间较长?

    客户之所以评估此系统、是因为 REF 时钟是通过 LMK04828从外部提供的。

    PLL 的输出被提供给 ADC12DJxx00。

    该系统类似于 TIDA-01022。
    此致、
    Hiroshi




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    正确、当基准时钟恢复时、不需要任何操作、LMX 应该能够跟踪并再次锁定。

    对 R0进行编程将启动 VCO 校准。 环路将首先被打开;VCO 被校准;然后环路再次被关闭、以锁定到基准时钟。 换句话说、对 R0进行一次编程将中断(或复位)闭环。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我认为 SPI 控制不正确、因为他们说 LMX2594失控。

    那么、我要将该线程标记为已解析。

    此致、

    Hiroshi