请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 主题中讨论的其他器件: LMK04828、 TIDA-01022
您好!
考虑 到任何错误、我们的客户执行了一个专门关闭 REF OSC 的测试、并抱怨 OSC 振荡可以重新启动并且仍然失控。
1) 1)是否有办法通过 OSC 关闭->打开返回正常运行?
2) 2) VCO 在失去控制时关断。 是这样吗? 在同一测试中、其他 PLL 返回时不会出现任何问题、并且即使 OSC 关闭(VCO 固定在上限频率)、VCO 也不会停止。
在客户测试中、LMX2594在未复位的情况下无法重新启动。
1) 1)是否有办法通过 OSC 关闭->打开返回正常运行?
2) 2) VCO 在失去控制时关断。 是这样吗? 在同一测试中、其他 PLL 返回时不会出现任何问题、并且即使 OSC 关闭(VCO 固定在上限频率)、VCO 也不会停止。
在客户测试中、LMX2594在未复位的情况下无法重新启动。
此致、
Hiroshi