This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:保持期间的 PLL

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/885454/lmk05028-pll-during-holdover

器件型号:LMK05028

在保持期间(没有基准)、如果系统时钟发生毛刺脉冲(导致 PLL 失去锁定)、会发生什么情况?  输出是返回"尽力"续流、还是完全关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这里的系统时钟意味着什么? 当基准消失时、DPLL 进入保持状态、但 APLL 应保持锁定状态。 APLL 可能正在使用 XO、只要 APLL 被锁定、输出将保持正常运行。  

    Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amin、

    通过 TXCO/OCXO 和 XO 源生成的系统时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否正在使用3环路配置? TCXO 是否用于 TCXO DPLL、而 XO 用于 APLL?  

    不建议在任何情况下 APLL 基准(假设 XO 正在使用)消失、否则不存在 APLL 保持。 100%的输出受到影响。  

    关于 TCXO、具体是什么干扰? 根据级别、持续时间等不同、可能会观察到不同的影响、需要干扰的详细信息。  

    Amin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:

     

    我们更喜欢使用双环路模式,以避免放置额外的晶振。

     

    我们需要做的事情:

    -         将超级稳定的振荡器(我们使用5ppb OCXO 或更高版本)用于系统时钟。

    -         从 GPS 单元获取1PPS 参考。

    -         输出相位对齐:

    • 1PPS (我们当前正在测试的内容)
    • 10MHz (未来)
    • 20MHz (未来)
    • 25MHz (未来)

    -         输出可选:

    • 27MHz (HDMI)
    • 156.25MHz (以太网)

     

    当1PPS 基准输入丢失时、我们需要部件保持频率和相位(至少1PPS 对应的相位)。

    我们如何设置它?

     

    我们认为该设置需要:

    2环路并使用5ppb 时钟(10MHz 还是50MHz?) 馈入 XO 输入、断开 TCXO 端口。

    在 IN1端口上馈入1PPS (就在我们连接基准的位置)。

     

    我们在 V1上使用了5V 输入。

     

    我们能否使用此设置一个具有丢失基准保持的0相1PPS 输出?

     

    我们似乎无法使0相运行。 您能给我们发送一个 TICS Pro 文件来帮助我们进行设置吗?

     

    谢谢、

      肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我们很幸运地让器件与频率超过1KHz 的基准同步、但不能低于1KHz。 遗憾的是、我的 PM 不等待任何人、如果没有有效的设置、我们将被迫使用我们已经正常工作的 AD9454器件。

    我希望也能提出 TI 解决方案进行评估、但到目前为止无法实现这一目标。 是否有正确配置此配置的想法?

    谢谢、

       肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、  

    总之、您目前拥有1kHz 的工作配置、但当您达到1Hz 时、这不起作用? 大概您要更改的是将 IN1的主起始页(我认为这是您所使用的输入)更新为1、而不是1e3。  

    我假设 IN1中的源在振幅、压摆率等方面保持不变、而不仅仅是更新频率。  

    DPLL 频率/相位锁定或基准的问题是否甚至未得到验证?  

    您可能已经知道、只是一个概述、但如果不是这样、可能会很有用。 在 TICSpro 状态选项卡上、您可以读取状态寄存器、其中将显示 REF 是否有效、其次是 DPLL 是否已实现频率和相位锁定。  

    为了使 DPLL 锁定、REF 需要首先有效、如果没有基准有效、则没有 DPLL 锁定。 DPLL 锁定可通过监控状态通道上的 R div 和 N div 来确认、当这些信号相移或相移180度时、DPLL 已完全锁定。  

    关于1pps 信号、如果它无效、您可以更改输入验证并查看这是否允许输入变为有效? DPLL 是否锁定? 请留出一些时间来实现这一点、这不会立即发生。 通过观察状态通道上的 R div / N div、您可以测量它是否接近锁定状态。  

    下面是一些上述内容的图片。  

    此致、Amin  

    状态以读回 DPLL 频率和锁相  

    参考有效回读状态  

    禁用验证计时器、PPM 检测和缺少时钟(既丢失又丢失)  

    确认仅为 User Control (用户控制)选项卡上的参考启用振幅检测

    将状态0/1或 GPIO 5/6编程为来自 DPLLx 的 R div - N div 信号、并监控器-同相或180相移以确认锁定-可以监控并观察 DPLL 是否正在尝试锁定或卡滞  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amin:

    器件会锁定、但处于不确定的阶段。 我确实需要在输出上进行1PPS 相位对齐。

    您能否向我发送您描述的 TICS Pro 设置文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、  

    输入方面存在不确定的相位?  

    为了实现从输出到输入的确定性相位、您需要使用零延迟模式。 数据表的第9.3.17节和第9.4.5节都介绍了这一点。  

    遗憾的是、现在我无法访问实验来测试.TCS 文件并提供确切的配置、但数据表中会介绍所有这些内容。  

    此致、Amin