This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:同步输入用法

Guru**** 2553430 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/890833/lmx2594-sync-input-usage

器件型号:LMX2594

您好!

我们在多个电路板上提供了多个 LMX2594器件。 下面是配置

OSC_IN:122.88MHz

RFOutA、RFOutB:3932.16MHz

为了使所有 RFOut*信号相位对齐(来自多个电路板上的所有器件),是否需要使用 SYNC 引脚? 如果是、它是否可以是以7.68MHz 运行的连续时钟? 还是必须是单个脉冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    这是一个类别。 1同步、您不需要 SYNC 信号来触发同步。 您应该做的就是启用 VCO_PHASE_SYNC 位;建议使用 FPD = 61.44MHz;设置 MASK_ORDER = 0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Noel。

    如何在不使用外部 SYNC 信号的情况下对多个器件的 RFOut 信号进行相位同步? 所有器件的 OSCin 是否需要来自相同的源并且长度匹配? 请澄清。

    我将尝试您的建议并告知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    是的、为了保持相位关系、所有器件应该共用同一个基准时钟源。 请参阅数据表中图25中的方框图。