This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/LMX2594EVM:LMX2594EVM 输出功率和斜坡

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/889383/compiler-lmx2594evm-lmx2594evm-output-power-and-ramp

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2594

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我有2个关于 LMX2594EVM 板的问题。

仅供参考、我们将对电路板进行测试、以便在工业级探测 FMCW 雷达中使用 LMX2594。

 

实际上、LMX2594合成器的数据表无法提供足够的输出功率(如所附图 outputpower.jpg 所示)。

由于7GHz 是 TICS 软件的默认频率、我想知道7GHz 时的功率与数据表相同。 那么,输出频率的配置是否有问题? (我随附了10GHz TICS 软件配置的屏幕截图)。

 

第二个问题涉及斜坡。

通常,如果我们“放大”斜坡,我们会看到它不是完全线性的,而是一个阶梯(附图 ramp.jpg)。 LMX2594的情况是否如此?

‘d是,您可以告诉我们如何计算“t”? ‘d我们必须尽可能减小‘t’(< 1ns),以便为我们正在设计的 FMCW 雷达获得最高精度。  

 

谢谢、

此致、

Tony Hanna 博士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    我们在数据表中指定的输出功率将布线损耗解嵌入。  

    如果您需要更高的输出功率、我们建议使用其中一个差分输出引脚并使互补引脚端接。 连接输出引脚和以下器件的走线应尽可能短。  

    我们可以执行线性自动斜坡、但斜坡范围非常有限、通常为100MHz 左右或以下。

    如果斜坡范围较大、则需要校准。 因此、它会变成一个阶梯斜坡。

    在任一种情况下、频率将以1/FPD 的速率递增一次。 例如、如果 FPD = 100MHz、dt = 10ns。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    如所附图片所示、电路板已连接(输出端无电缆、其他引脚端接50 Ω)。

    也许是电路板的分散? 我只是想确保在对器件进行编程时不会出现错误。

    关于斜坡,是否有关于如何使用 TICS Pro 对自动斜坡进行编程的应用手册? (或9490 - 9510 MHz 的示例屏幕截图)。

    最后、我们能否使用 LMX2594生成持续时间为10ns 的 pluses 频率(如果有)如何?

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    您的测试设置良好。 请注意、数据表输出功率图的功率设置(outa_PWR)为50。 其次、数据表中的布线损耗已解嵌入。  

    在 EVM 用户指南中、有一个线性斜坡示例。

    要生成10ns 脉冲、我们可以使用 SYSREF 脉冲模式、此时 sysref 频率= 50MHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、感谢您对斜坡和输出功率的说明。

    对于脉冲、我想问题不清楚。 是否可以输出脉冲射频信号? 例如、9.5GHz 信号的持续时间为10ns (附带图示图像)。

    再次感谢、

    此致、

    Tony  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    否、无法使用脉冲射频。 我想您需要一个射频开关来打开/关闭。