This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC3RL02:能否将此器件用于32.768kHz 输入?

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/890645/cdc3rl02-can-i-use-this-device-for-32-768khz-input

器件型号:CDC3RL02
主题中讨论的其他器件:LMK1C1102

团队:

    我可以将此器件用于32.768kHz 输入吗? 我注意到、它仅适用于10MHz 及更高频率。 如果不是,您是否可以推荐 用于32.768kHz 的频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能对 LMK1C1102感兴趣。 LMK1C1102是一款1:2 LVCMOS 缓冲器、支持低至直流的输入频率。

    此致、
    通道