This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2933A:FSK 解调器

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2933A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/885858/tlc2933a-fsk-demodulator

器件型号:TLC2933A

大家好、

客户希望将 TLC2933A 用作 FSK 解调器。 输入 FSK 调制信号载波频率接近50MHz、数据速率为2Mbps。 他的问题如下:

1. TLC2933A 能否满足要求?

2.是否需要外部环路滤波器?

在 PFDOUT 是否需要外部缓冲放大器或比较器?

感谢您的一贯支持。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Danilo

    遗憾的是、我们无法支持有关 TLC 系列设备的任何查询。

    产品文件夹中已经提到了这一点

    http://www.ti.com/product/TLC2933A

    对由此给您带来的不便和缺乏指导表示遗憾。

    此致


    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul、

    感谢您的澄清。 您能否推荐满足客户对50MHz FSK 调制信号载波频率和2Mbps 数据速率的要求的器件?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Danilo

    我会在时钟和计时论坛中将其推迟到产品团队、以便从产品选择矩阵中推荐合适的器件


    我已将此论坛主题转交给他们、以查看他们是否可以提出建议。

    处理器团队没有适合 TLC29x 后续应用的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul、

    感谢您将此请求转发给相关团队和您的支持。  

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    遗憾的是、我们的团队没有适合此应用的任何东西。  

    无线连接团队拥有一些能够进行 FSK 解调的收发器、但最小输入频率大于100MHz、仅支持高达1.25Mbps 的数据速率。

    我不知道 TI 有适合此应用的解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    您能否共享 能够 以 100MHz 进行 FSK 解调并支持高达1.25Mbps 数据速率的收发器器件型号?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    给你。

    http://www.ti.com/wireless-connectivity/simplelink-solutions/sub-1-ghz/products.html#p1694=Smart%20RF%20Transceiver;UHF%20Transceiver&p120max=1000;5000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您提供建议的器件。

    此致、

    Danilo