This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:不产生预期的输出

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/890342/lmx2594-not-produce-the-intended-output

器件型号:LMX2594

您好!

我使用安装在我设计的板上的 LMX。
当电源打开并首先置位时、时钟按预期输出、但当电源保持开启时写入相同的设置时、不会获得预期输出。
配置过程遵循7.5.1。
执行复位和复位释放后、设置从 R112到 R0。
在 FCAL _ EN = 0写入一次后、等待100ms 或更长时间后、R0设置为 FCAL_EN = 1。
下面附上了最终配置。
我希望每次都能以相同的设置获得相同的输出、但我不知道如何操作、因此请帮我。

R112 0x700000
R111 0x6F0000
R110 0x6E0000
R109 0x6D0000
R108 0x6C0000
R107 0x6B0000
R106 0x6A0015
R105 0x69BB81
R104 0x680FA0
R103 0x670000
R102 0x660000
R101 0x650011
R100 0x640FA0
R99 0x63999A
R98 0x620024
R97 0x610888
R96 0x600000
R95 0x5F0000
R94 0x5E0000
R93 0x5D0000
R92 0x5C0000
R91 0x5B0000
R90 0x5A0000
R89 0x590000
R88 0x580000
R87 0x570000
R86 0x560000
R85 0x55C800
R84 0x540000
R83 0x530000
R82 0x52D200
R81 0x510000
R80 0x50000
R79 0x4F0100
R78 0x4E0097
R77 0x4D0000
R76 0x4C000C
R75 0x4B0800
R74 0x4A0000
R73 0x49003F
R72 0x480008
R71 0x470049
R70 0x46C350
R69 0x450000
R68 0x4403E8
R67 0x430000
R66 0x4201F4
R65 0x410000
R64 0x401388
R63 0x3F0000
R62 0x3E0322
R61 0x3D00A8
R60 0x3C0000
R59 0x3B0001
R58 0x3A1001
R57 0x390020
R56 0x380000
R55 0x370000
R54 0x360000
R53 0x350000
R52 0x340820
R51 0x330080
R50 0x320000
R49 0x314180
R48 0x300300
R47 0x2F0300
R46 0x2E07FE
R45 0x2DC0F2
R44 0x2C3203
R43 0x2B0000
R42 0x2A0000
R41 0x290001
R40 0x280000
R39 0x270001
R38 0x260000
R37 0x258404
R36 0x240032
R35 0x230004
R34 0x220000
R33 0x211E21
R32 0x200393
R31 0x1F43EC
R30 0x1E318C
R29 0x1D318C
R28 0x1C0488
R27 0x1B0002
R26 0x1A0DB0
R25 0x190C2B
R24 0x18071A
R23 0x17007C
R22 0x160001
R21 0x150401
R20 0x14E048
R19 0x1327B7
R18 0x120064
R17 0x110108
R16 0x100080
R15 0x0F064F
R14 0x0E1E70
R13 0x0D4000
R12 0x0C5005
R11 0x0B0018
R10 0x0A10D8
R9 0x090604
R8 0x082000
R7 0x0740B2
R6 0x06C802
R5 0x0500C8
R4 0x040D43
R3 0x030642
R2 0x020500
R1 0x010809
R0 0x006418

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    建议始终保持 FCAL_EN=1。 同时始终保持 MASK_RESET_N=1。

    那么、在初始化期间、写入 R112、R111、...... R2、R1、R0 (FCAL_EN=1)、等待10ms、写入 R0 (FCAL_EN=1)。