This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214EVM:CDCI6214EVM:EEPROM 问题

Guru**** 2930920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/890277/cdci6214evm-cdci6214evm-eeprom-issue

器件型号:CDCI6214EVM

您好!

我将继续执行一些测试、以定义我们是否可以在我们的项目中使用您的产品。

我尝试将设置存储并调用到 EEPROM 中。
经过一些测试、我可以或多或少地了解它的工作原理。 但是,我面临一个问题,不可能有两种不同的设置。

下面是我继续操作的方法:

为 EVM 加电。 启动 DUT 电源。 =>确定

我将在中放置两种不同的配置(仅在这个 Aera 中,为了简单起见):

https://imgur.com/a/PtmvkJO

我将 PAGE0配置写入寄存器。 好的
然后、我转到 EEPROM、选择"Page 0"、然后写入存储器。

然后、我关闭并打开电源。 我可以调用 EEPROMSEL = 0时的设置(第0页)

然后、我对第1页执行同样的操作、使用另一个配置。
它的工作原理。

但是、当我尝试调用 PAGE0设置时、它会消失、与 Page1相同。

我的问题是、我无法将两种不同的配置存储到内存中。
也许我做了些错误的事情。 但是、单独而言、存储/调用似乎是有效的。 所以我不明白为什么我不能保留这两个。

我尝试使用 J19、软中的 EEPROMSEL = HiZ。
然后、我尝试移除 J19并在软中使用 EEPROMSEL =低电平或高电平。
相同结果...

在写入 EEPROM 之前、我尝试使用 EEPROMSEL 选择相应的页面。 相同...

我已尝试关闭并打开 DUT 或整个 EVM。 相同!

我可以调用一个配置、但不能调用两个配置...

请帮帮我。

这是一个大型项目、多产品、我们可能会在数千个产品中实施 PLL。 如果有一些帮助、我将不胜感激。

非常感谢您的参与、
Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    要使用 EEPROM 第0页、您需要设置 EEPROMSEL =低电平并电路板进行下电上电。 同样、要使用 EEPROM 第1页、设置 EEPROMSEL =高电平并对电路板进行下电上电。 如果您切换 EEPROMSEL 电平并且不对电路板进行下电上电、则不会发生任何变化、因为 EEPROM 会在上电时加载到寄存器中。

    此致、
    Hao