This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214EVM:CDCI6214EVM:默认配置不工作

Guru**** 2386360 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/890158/cdci6214evm-cdci6214evm-default-config-not-working

器件型号:CDCI6214EVM

您好!

我尝试 按照数据表中指示的步骤使 CDCI6214EVM 正常工作。
我所做的是:

*我通过移动"+"上的 J26分流器来选择1V8 (我想需要它具有电源)

*我将 J16同步分流器留在 VDD 上。

*选择 了 TICSPRO 中的 CDCI6214EVM

*我使用 USB 连接设备:已识别正常

*我对默认配置进行充电

*我打开了 DUT:I2C Tested OK

*我将配置写入 EVM:写入 OK

然后我尝试测量输出:

* SMA XIN 或 XOUT 上无任何内容

* SMA_Y1N 为常数1V8 (而不是 LVDS 156MHz)

我不明白。 即使使用默认配置、我也不能获得输出。
我是否遗漏了什么? 我的分流器出了问题吗?

如果能提供一些帮助、那就更好了。 谢谢你。

Arthur