This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:关于 OscIn 和 Clkin1

Guru**** 2551380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/889181/lmk04828-about-oscin-and-clkin1

器件型号:LMK04828

我们将板上的 LMK04828B 器件与两个振荡器搭配使用。 PLL1参考频率为10MHz、PLL2参考频率为100MHz。 但是、由于100MHz 振荡器的性能不佳(具有大量谐波)、LMK 器件的性能会降低。 是否有办法旁路100MHz OSCin 时钟并从10MHz 参考时钟生成最终输出时钟(2400MHz)? 如果是、此选项的配置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、如果您不需要清除源上的抖动、则可以在单环路模式下运行。

    PLL1可断电、然后通过 OSCin 端口提供输入。

    此致、