This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00804B:LMK00804B 电源序列

Guru**** 2531960 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00804B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/889336/lmk00804b-lmk00804b-power-sequence

器件型号:LMK00804B

大家好、团队、

我对 LMK00804B 电源序列有疑问、因为下面的数据表不清楚。

11电源相关建议
11.1电源注意事项
虽然没有严格的电源定序要求、但通常最好在输出电源电压(VDDO)之前对内核电源电压(VDD)进行定序。


这是否意味着、用户应该考虑 VDD 应该比 VDDO 更快的加电序列? 还是用户不关心 上电序列?
我想澄清一下。

此致、
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihisa、

    此器件不需要上电序列。

    该语句不是指 VDD 和 VDDO 的斜坡速率。 数据表简单地说、VDD 应首先加电、然后 VDDO 加电。  

    此致、
    通道