This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMK04610:计算设置而不是时钟架构

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04610, CODELOADER, LMK62I0-100M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/889459/webench-tools-lmk04610-compute-settings-instead-clock-architect

器件型号:LMK04610
主题中讨论的其他器件: CODELOADERLMK62I0-100M

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

可能注意 到时钟架构不再工作。

遗憾的是 、LMK04610未在时钟设计工具和 CodeLoader 4中定义!
TI 方面是否正在进行一些工作来帮助设计人员处理此器件、或者我是否必须从数据表中手动进行所有计算?

我需要生成几个全相位同步的信号:

  1. 4个1000MHz (或将来为1500MHz)
  2. JESD204B 的4x 3.125MHz 作为 SysRef 信号
  3. 100 MHz
  4. 300 MHz
  5. 加电至时钟 FPGA 后为100MHz。 然后、它将 通过 SPI 配置 LMK04610。

我希望使用:

  • LMK62I0-100M 用作 LMK04610的100MHz CLKIN0
  • CVHD-950-100.000用作100MHz VCXO
  • PLL2频率= 3000MHz
  • 各个通道的分频器将为:
      1. 3.
      2. 1280
      3. 30
      4. 10.
      5. OSCout

但是、很多寄存器都没有说明要放入什么值。 例如:

10.2.2.1 PLL 环路滤波器设计
请联系 TI 了解应用要求、以获取优化的环路滤波器设置。

请帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如需器件配置、请使用 TICS Pro 软件。

    这 将允许确定 正确的寄存器设置。

    此致、