This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:R68、R69和 R70定义

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/888717/lmx2592-r68-r69-and-r70-definition

器件型号:LMX2592

LMX2952器件中似乎有寄存器68、69和70。 我们在转储评估板中的寄存器设置时看到了这一点、并在另一篇 E2E 文章中注意到了这一点:

e2e.ti.com/.../660878

当我查看第19到21页的数据表时、我看不到这些寄存器是被定义的。

这些寄存器是在哪里定义的?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我们在该器件中总共有70个寄存器、但并非每个寄存器都对客户有用、因此我们在数据表中对它们进行了介绍。

    寄存器68、69和70仅回读寄存器、我们不需要对它们进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 只是为了澄清。 当我们使用 GUI 转储寄存器设置时、GUI 会读回所有可能的寄存器、而不仅仅是数据表第7.5节中指定的将器件编程到正确频率所需的寄存器。

    感谢您的澄清。