This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:输出似乎不稳定

Guru**** 2548100 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/888557/lmk04828-output-appears-unstable

器件型号:LMK04828

您好!

我使用安装在我设计的电路板上的 LMK04828。

板上有两个 LMK,但只有一个不同的移动,即使设置完全相同。
具体而言、一个 LMK 的 CLKout0不稳定。

这些参数是在 TICSPro 中设置的。
我未使用 CLKout 6 ~ 13。
当所有寄存器被读取并进行比较时、带有误差的 LMK 为0x183 = 0x20。
已知良好的 LMK 为0x183 = 0x00。
其他读数没有差异。
是否有办法使两个 LMK 输出保持稳定?

_

R0 (INIT) 0x000090
R0 0x000000
R2 0x000200
R3 0x000306
R4 0x0004D0
R5 0x00055B
R6 0x000600
R12 0x000C51
R13 0x000D04
R256 0x010008
R257 0x010134
R258 0x010255
R259 0x01037C
R260 0x010400
R261 0x010500
R262 0x0106F1
R263 0x010711
R264 0x010801
R265 0x010955
R266 0x010A55
R267 0x010B5A
R268 0x010C00
R269 0x010D00
R270 0x010EF1
R271 0x010F11
R272 0x011002
R273 0x011155
R274 0x011255
R275 0x011300
R276 0x011402
R277 0x011500
R278 0x0116F0
R279 0x011711
R280 0x011802
R281 0x011955
R282 0x011A55
R283 0x011B00
R284 0x011C20
R285 0x011D00
R286 0x011EF9
R287 0x011F11
R288 0x012008
R289 0x012155
R290 0x012255
R291 0x012300
R292 0x012402
R293 0x012500
R294 0x0126F9
R295 0x012711
R296 0x012808
R297 0x012955
R298 0x012A55
R299 0x012B00
R300 0x012C00
R301 0x012D00
R302 0x012EFC
R303 0x012F11
R304 0x013008
R305 0x013155
R306 0x013255
R307 0x013300
R308 0x013400
R309 0x013500
R310 0x0136FC
R311 0x013711
R312 0x013840
R313 0x013903
R314 0x013A00
R315 0x013B08
R316 0x013C00
R317 0x013D08
R318 0x013E03
R319 0x013F08
R320 0x01409D
R321 0x014100
R322 0x014200
R323 0x014311
R324 0x0144CB
R325 0x01457F
R326 0x014610
R327 0x01473F
R328 0x014802
R329 0x014942
R330 0x014A02
R331 0x014B16
R332 0x014C00
R333 0x014D00
R334 0x014EC0
R335 0x014F7F
R336 0x015003
R337 0x015102
R338 0x015200
R339 0x015300
R340 0x015478
R341 0x015500
R342 0x015678
R343 0x015700
R344 0x015896
R345 0x015900
R346 0x015A78
R347 0x015BD4
R348 0x015C20
R349 0x015D00
R350 0x015E00
R351 0x015F0B
R352 0x016000
R353 0x016101
R354 0x016244
R355 0x016300
R356 0x016400
R357 0x01650C
R369 0x0171AA
R370 0x017202
R380 0x017C15
R381 0x017D33
R358 0x016600
R359 0x016700
R360 0x016801
R361 0x016959
R362 0x016A20
R363 0x016B00
R364 0x016C00
R365 0x016D00
R366 0x016E13
R371 0x017320
R8189 0x1FFD00
R8190 0x1FFE00
R8191 0x1FFF53

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user5788058、

    0x183的高四位应在内部短接至 GND、因此您的不同读回值让我感到惊讶。 行为差异是否可能是由于焊接不当或 IC 损坏造成的?

    您的图片未显示在 E2E 上、您能重新上传吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确读数为0x183 = 0x4。
    对此错误、我深表歉意。
    不稳定的位似乎设置了 Rb _ PLL2 _ LD _ Lost 位。
    附加的图像 是 TICSPro 设置。