This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:频率裕度

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/886981/lmk03318-frequency-margin

器件型号:LMK03318

您好!

请在下面的问题上提供帮助、谢谢?

1.参考频率为25MHz 时使用 REF1、但它为24.9999MHz、您认为这会导致输出频率比设置的频率低一点吗?

2.微调这些输出频率的方法有多少?  是否可以更改分次器? 还有其他方法吗?

3.如果在 PLL 工作时更改分频器寄存器,设置是否会立即激活? 或者我需要上电复位?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Penn、

    PLL 输出将精确跟随基准输入。 例如,基准输入关闭-4ppm (-0.0001/25*1e6),输出也关闭-4ppm。 因此、它将变为99.9996MHz、而不是100MHz 输出。

    有两种方法可以微调输出频率。 一种是通过小数分频器的调谐分子、另一种是如果使用 XTAL、则微调晶体的负载电容。 通常、建议进行负载电容调优、因为它不会导致相位噪声降级。 另一方面、小数分子调优可以增加额外的小数杂散。 有关更多详细信息、请参阅此应用手册: http://www.ti.com/lit/an/snaa281a/snaa281a.pdf

    为了重新校准 PLL、在改变小数分频器后需要一个软复位。  

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Hao。