This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1104:偏斜与温度间的关系

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/887641/lmk1c1104-skew-vs-temperature

器件型号:LMK1C1104

Team、您好、我们的客户想询问是否存在偏差与温度之间的关联图。  

希望您能为我们提供帮助。

谢谢!

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我能够找到一些偏斜数据。 请参阅以下内容;此测试在200MHz 下针对1.8V/2.5V 进行、在250MHz 下针对3.3V 进行:

    此致、
    通道