This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1204:如何计算 CDCLVP1204的压摆率、它是否与 LVCMOS 一样、为20%-80%?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/887705/cdclvp1204-how-to-count-the-slew-rate-of-the-cdclvp1204-whether-it-s-the-same-as-the-lvcmos-20--80

器件型号:CDCLVP1204

大家好、

我们想要检查 CDCLVP1204 的压摆率计数方法、它是否与 LVCMOS 相同、为20%-80%? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、  

    问题是差分输入的压摆率要求是什么? 它可以在同一个表中找到。 您突出显示的是摆幅要求、峰间电压、在其下方、您将找到条件下的边沿速率要求、如下图所示。  

    此致、Amin