This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2531:MICROWIRE DO 引脚

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/887457/lmx2531-microwire-do-pin

器件型号:LMX2531

您好!

 

数据表显示“1.8V MICROWIRE 支持”。

但没有 MICROWIRE DO 引脚。

LMX2531没有 DO 引脚?

用户无法读取寄存器内容?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuhiko、

    LMX2531具有三个 Mircowire 引脚 CLK、DATA 和 LE。 数据表的"8.3.8串行数据时序要求"部分记录了这些引脚的功能。  

    如果您想查看是否可以写入器件、我建议将器件断电/重新加电。

    可以监控 FTEST/LD 以检查 PLL 锁定或将引脚设置为逻辑高电平或低电平状态、以检查写入寄存器是否正常。

    "表11. FTEST/LD 引脚功能"部分详细介绍了该引脚的功能。

    谢谢、

    Vibhu