This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:PD/OFF 状态下的 CMOS 输出和 CLKIN 输入偏置

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/887224/lmk04832-cmos-outputs-in-pd-off-state-and-clkin-input-biasing

器件型号:LMK04832

1)对于给定的 CLKoutY 输出对、配置为 CMOS - NORM/NORM/INV 或 NORM/INV 当设置相应的 CLKoutX_Y_PD 位时、输出引脚的状态是什么?

2)对于为 CMOS - NORM/OFF 或 Inv/OFF 配置的给定活动 CLKoutY 输出对、"off"输出驱动器的状态是什么?   例如高电平、低电平、接地、三态

3) 3)对于差分和直流耦合的 CLKin0 、对于 MOS 和双极模式、输入中点或开关阈值偏置在(如 CMOS 逻辑上的 VCC/2)的位置是否有任何数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    1. 当 CLKoutX_Y_PD 置1时、输出为三态。 似乎有一个钳位至大约1.2V 高电平、而一个钳位至0V 低电平。
    2. 驱动器的"关断"组件弱驱动至大约1.5V (VENIN 等效电阻~10k)。
    3. 输入阈值将随 PVT 而变化、但双极电压的标称偏置电压约为1.7V、而 MOS 电压的偏置电压约为1.4V。 MOS 输入级上也有少量的滞后(<50mV)。

    此外、如果您不知道、可能会对 SCLKX_Y_DIS_MODE 寄存器和 SYSREF_GBL_PD 位有一些用途。 SCLKX_Y_DIS_MODE 可以随时将任何 SYSREF 输出设置为有效或设置为 VCM (~1.5V)、并且还可以在 SYSREF_GBL_PD 位置位时有条件地将任何 SYSREF 输出设置为 VCM 或 GND。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    这正是我所需要的!

    恭敬地

    Richard