请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK03328 主题中讨论的其他器件:TICSPRO-SW、
您好、专家、
客户询问、当他们使用在线诊断进行编程时、可以支持哪种格式? 它是".txt 吗?
"TCS"、"txt"和"EPR"之间有何区别? 是否有要解释的文档?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家、
客户询问、当他们使用在线诊断进行编程时、可以支持哪种格式? 它是".txt 吗?
"TCS"、"txt"和"EPR"之间有何区别? 是否有要解释的文档?
您好!
请使用 TICSPRO-SW 应用对 LMK03328 EVM 进行编程。 该软件涵盖了我们的时钟和合成器目录中的许多器件。 您可以从以下网址下载: http://www.ti.com/tool/TICSPRO-SW
就您指定的文件格式而言:
".TCS"--这是在 TICSPro 中保存的配置的文件格式
".txt"--在 TICSPro 软件的上下文中,此文件类型存储已编程部件的原始寄存器值
".EPR"--这是要与 TICSPro 一起使用的已保存 EEPROM 文件的文件格式
如果您有任何其他问题、请咨询
此致、
Adam