This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:在线诊断的编程文件格式

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TICSPRO-SW, LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/886823/lmk03328-programming-file-format-for-online-diag

器件型号:LMK03328
主题中讨论的其他器件:TICSPRO-SW

您好、专家、

客户询问、当他们使用在线诊断进行编程时、可以支持哪种格式? 它是".txt 吗?

"TCS"、"txt"和"EPR"之间有何区别? 是否有要解释的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用 TICSPRO-SW 应用对 LMK03328 EVM 进行编程。 该软件涵盖了我们的时钟和合成器目录中的许多器件。 您可以从以下网址下载: http://www.ti.com/tool/TICSPRO-SW

    就您指定的文件格式而言:

    ".TCS"--这是在 TICSPro 中保存的配置的文件格式

    ".txt"--在 TICSPro 软件的上下文中,此文件类型存储已编程部件的原始寄存器值

    ".EPR"--这是要与 TICSPro 一起使用的已保存 EEPROM 文件的文件格式

    如果您有任何其他问题、请咨询

    此致、

    Adam