This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5111:TPL5111

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5111, TPL5110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/886765/tpl5111-tpl5111

器件型号:TPL5111
主题中讨论的其他器件: TPL5110

我在我的项目中使用 TPL5111 (最初考虑的是 TPL5110)。

我所经历的测试有点奇怪...

我将 TPL5111设置为一次性模式、并安装了一个20K 电阻器、以将时间设置为大约50sec。 它似乎工作正常、准时。 我按下按钮来触发计时 器延迟/M_DRV 引脚、并打开50秒的"给予"或"接受"。 如果 DONE 信号更快进入、它将关闭并保持关闭状态、直到另一次手动激活、我想它应该是怎样工作的。

问题在于将芯片设置为在定时器模式下工作。

我得到的结果是、它将在上电后打开、并在收到 DONE 信号之前保持打开。 然后、它再次激活、但之前的时间不是每次都相同、并且在40-47秒之间变化

这种变化是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、变化更宽、有时它在不到40秒后开启、甚至可能低至35-37秒...

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在计时器模式下、TPL5111将在 Rext =~20K 时产生50秒的恒定计时器间隔。 当接收到 DONE 脉冲时、DRVn 被强制为低电平。 如果未接收到 DONE 脉冲、DRVn 将在再次切换为高电平之前强制拉低50ms。 因此、在计时器模式下、您可以预期在每个 DRVn 上升沿之间间隔50秒。

    此致、
    通道