请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK00101 我已经阅读 了 LMK00101的数据表、但没有找到输入差分时钟输入 CLKin0/CLKin0*和 CLKin1/CLKin1*的频率范围的确切规格。 下表从数据表中提取,尽管 指定了 OSC 引脚的频率范围, 但并未提及 CLKin0/CLKin0*和 CLKin1/CLKin1*的频率范围。
我是否可以将200MHz 差动振荡器连接 到 CLKin0/CLKin0*和 CLKin1/CLKin1*?