This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM61002:频率输出不稳定

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/886359/cdcm61002-unstable-frequency-output

器件型号:CDCM61002
主题中讨论的其他器件:OMAP-L138

我正在使用25MHz  石英晶体、 并将芯片配置捆绑在一起以输出100MHz CLK。 芯片按预期工作了一段时间、但如果我在运行一段时间后将电源再循环到芯片、则输出频率从100MHz 变为大约115MHz、则问题似乎最严重。 是否有什么原因导致了这种频率变化?

注意:在使用相同配置的多个装置上捕获相同的行为。 电路等效于 OMAP-L138开发板上使用的电路。  http://www.ti.com/tool/TMDXLCDK138#technicaldocuments

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elan、

    以下是一些需要注意的事项:

    您能否再次检查是否遵循 数据表中提供的"电源滤波"和"启动时间估算"。

    此外、您是否始终如一地看到与您在每个功率周期中提到的相同的输出频率(~ 115MHz)?

    您在两次循环通电之间等待多长时间?

    您提到您使用的电路与 OMAP-L138等效。 假设您在引脚10、11、13、14、15、25和26上使用相同的上拉/下拉电阻器是否安全? 是否使用了相同的电阻器值?

    谢谢、

    Vibhu