请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04828 我有一个 LMK04828、它使用 LVDS 连接到 AD9690 ADC。 我继承了该设计、但我对 LVDS 电平有点担心。 数据表指出、LMK 差分输出电压为395mV。 但 ADC 需要600mV 至1.8V 的电压。 有人能证实我担心这不能正常工作吗? 如果是、有人可以使用好的解决方案吗? 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.