This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK02828 LVDS 输出

Guru**** 2546670 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/886669/lmk04828-lmk02828-lvds-output

器件型号:LMK04828

我有一个 LMK04828、它使用 LVDS 连接到 AD9690 ADC。 我继承了该设计、但我对 LVDS 电平有点担心。 数据表指出、LMK 差分输出电压为395mV。 但 ADC 需要600mV 至1.8V 的电压。 有人能证实我担心这不能正常工作吗? 如果是、有人可以使用好的解决方案吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    您遇到了哪些类型的问题?  

    对于更高的 Vpp 信号、还可以将输出配置为 HSDS 模式 、这将提供更高的输出摆幅电平、并具有与 LVDS 相似的560 Ω 终端。

    请参阅数据表中的第9.1.10.6节。  表22显示了适用的编程寄存器。  

    与 LVDS 相比、HSDS 还应提供更好的本底噪声、如电气特性中所示。

    此致、