This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1310:CDCLVC1310的输入压摆率要求

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/886454/cdclvc1310-input-slew-rate-requirement-of-the-cdclvc1310

器件型号:CDCLVC1310

大家好、

我的客户希望使用 CDCLVC1310、我们要检查器件的压摆率、我们只能在数据表中找到典型值。 我们是否有最小和最大限制? 如果是、如果不在该范围内、有什么风险? 3.85V/ns 是否 存在风险?

谢谢。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未定义最小和最大限制。 输入压摆率被指定为典型值2V/ns、这是因为电气特性被一个具有2V/ns 压摆率的输入表征。

    较快的输入压摆率对应于较低的相位本底噪声、而较慢的输入压摆率对应于较高的相位本底噪声。 对于3.85V/ns、我们期望本底噪声更低、这意味着附加抖动更低。  

    此致、
    通道