This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC7005-EVM:无需提供软件即可通过 MCU 进行编程。

Guru**** 2929350 points

Other Parts Discussed in Thread: CDC7005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/885908/cdc7005-evm-programming-via-mcu-without-the-provided-software

器件型号:CDC7005-EVM
主题中讨论的其他器件: CDC7005

我没有直接的 PC->SPI 接口连接器、因此我尝试使用 MCU 对 CDC7005-EVM 进行编程。 我的 PC 和 MCU 之间的连接是 JTAG、因此我不相信我可以使用 CDC7005-EVM 随附的软件、因为它使用 SPI。 您能否提供示例代码来实现这一点、最好是使用 C 语言、以便我可以使用 Keil uVision5中的代码? 我对如何根据 CDC7005数据表实现这一目标的理解非常模糊。 但是、如果可以将工作范围缩小到只需更改几个位即可更改软件中提供的各种选项、这将使我的工作更加简单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您是否考虑过 http://www.ti.com/tool/USB2ANY 工具? 这基本上完成了您尝试对微控制器执行的操作。 它将为您提供一种从 PC (USB)到 SPI 的通信方式。

    谢谢、

    Vibhu