This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:REG 设置算法

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/885763/lmk05318-algorithm-for-reg-settings

器件型号:LMK05318

大家好、

我将在我的应用中实现同步采样、因此我需要输出一个锁定到 REF 的 clk、其频率范围为1Hz - 1MHz。

TICS-Pro 内的寄存器设置算法是否打开? 或者存在任何其他简单的方法、我可以使用 REF 的频率变化计算正确的寄存器值并获得最佳性能。

谢谢、

胶华。