This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:将板载振荡器配置为默认配置的 EVM、未根据文档说明进行外部参考设置。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/885476/lmx2595evm-evms-coming-configured-with-onboard-oscillator-as-default-config-not-set-up-for-external-reference-as-documentation-indicates

器件型号:LMX2595EVM

ALL -只是一个警告、即 LMX2595EVM 文档指示这些组件将针对外部单端源进行设置、但我刚刚购买了数量为4的组件、它们都使用板载晶体和相应的电阻器配置进行设置、以便使用板载晶体。  这并不是什么大问题、只是对我来说不方便、因为我希望将所有4个电阻器都连接到同一个基准、所以我将断开焊铁并跟踪 R30的一些0603 50欧姆电阻器...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    我对这种混乱表示歉意。 我们最近更新了 BOM、因为在电路板上采购晶体的交货周期很长。 如果 EVM 是从 TI 网站购买的、则应根据文档中的原理图填充正确的元件。 但是、如果您使用的是从其他供应商处购买的电路板、或者一段时间前购买的电路板、则可能是板载晶体。

    谢谢、

    Vibhu