This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04208EVM:功耗

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/885688/lmk04208evm-power-consumption

器件型号:LMK04208EVM

您好!

LMK042028EVM 的功耗是多少?

我想知道 Vcc 所需的电源电流值。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    TICS Pro 软件工具具有电流计算器功能、可用于估算 EVM 的电流消耗。 使用启用 PLL1、PLL2和所有输出 LVPECL 的寄存器配置(具有240Ω Ω 至 GND (包括 OSCout))、我发现最坏情况下的功耗约为650mA。 但是、不同的用例将具有不同的电流消耗。 我建议您在 TICS Pro 中配置所需的系统配置、并为您的用例计算电流消耗。

    此致、