This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:输出与 PRIREF 或 SECREF 同步

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/885285/lmk05318-output-sync-with-priref-or-secref

器件型号:LMK05318

大家好、

我想使用 SECREF 锁定一个输出时钟、 现在我让它

XO = 25MHz、SECREF = 1MHz、fvco1 = 2.5GHz,我在 OUT0上得到10MHz 时钟,但它不能与 SECREF 同步,我确信 ftdc1 = ftdc2 == 250kHz。

TICS-Pro 上似乎没有 DPLL 设置的 GUI 页面、是否有任何建议?

谢谢、

胶华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jihua、

    我有两项建议:  

    1.如果可能、您能否在设计中更改 XO 频率? 最好选择不是2.5GHz BAW 频率整数分频器的 XO 频率。 选择38.88MHz 或48MHz 的 XO 将是更好的选择。

    2.如果无法更改 XO 频率,请尝试启用 XO 倍频器并将分频器值设置为3。 我能够在我们的实验中重现您的问题、这解决了问题。 这可能会影响您的总体性能、因此如果可能、首选第一个选项。

    此致、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我将 XO 更改为24.576MHz、这样就行了。

    谢谢、

    胶华