This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:fvco 范围

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/884935/lmx2571-fvco-range

器件型号:LMX2571

大家好、

当使用合成器模式 LMX2571时、内部 VCO,软件配置为 chdiv1 = 6、chdiv2 = 1、并且 fout 范围为700MHz-800MHz。 因此、使用的 fvco 范围为4200mhz-4800MHz。 但 在第6页 EC 表中、fvco 范围为 4300mhz-5376mhz、 而在第43页中、对于内部 VCO、三个 VCO 内核的频率范围在4200MHz-5520MHz 下要高得多。  我应该转向哪个范围?

使用该频率4200MHz-4800MHz 时、是否需要采取任何特定措施、因为 VCO 内核中的频率约为4200 MHz。

此致、

基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    对所有频率相关寄存器进行编程后、再次对 R0进行编程(确保 FCAL_EN = 1)、器件将为您校准并选择正确的 VCO 内核。