This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572EVM:Reference Pro 3.3V 稳压器规格

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/885000/lmx2572evm-reference-pro-3-3-v-regulator-specifics

器件型号:LMX2572EVM

我想知道您可以 使用5V 外部输入从 Reference Pro 板(SV601349)上的3.3V reg out 引脚获得多少功率。  我还对3.3V 稳压器的效率感兴趣。  您能否提供 Reference Pro 板的数据表?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    最大 LDO 支持的源电流为250mA。 该 LDO 用于为 LMK 器件提供电源、电流高达200mA。  

    我们没有 Ref Pro 板的数据表。