This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:LMX2594EVM

Guru**** 2758015 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/884798/lmx2594evm-lmx2594evm

器件型号:LMX2594EVM

尊敬的先生:

我们收到了您的 LMX2594EVM,但发现缺少2个电子元件(晶体谐振器和 IC),PLS 参见红色部分

附件 A 和 B。 由于我们迫切希望将其用于我们的实验、因此我们希望您能够立即更改新的 LMX2594EVM、谢谢。

B. Rgds/Chen Zhongze

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    这些器件在我们的 EVM 上是 DNP、但 EVM 套件应包含一个 Reference Pro 板、该板可用于生成输入 OSCin 信号。 有关  使用 Reference Pro 进行输入的更多信息、请参阅 www.ti.com/.../snau210.pdf 附录 D 和附录 E。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    EVM 默认使用外部电源、因此 U3是 DNP。

    原始 XO (Y1)已停产、我们修改了 EVM 以在 OSCinP 使用外部参考时钟。  

    整个 EVM 套件附带 Reference Pro 板、可用于为 EVM 提供参考时钟。